This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3692:将通用信号连接到所有三个输入

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651556/opa3692-connecting-common-signal-to-all-the-three-inputs

部件号:OPA3692

您好,

在我们的一种新设计中,我们需要从单个复合视频(75欧姆,NTSC/ PAL)输入驱动三个负载。

我计划使用OPA3692缓冲器来实现此功能,方法是缩短其3个输入。

请告诉我此IC是否可用于此类应用。

谢谢,此致,

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhu,

    是的,应该没问题。 您的同相输入阻抗仅为33kOhm ||6pF,而不是100kOhm和2pF。

    此致,

    Sean