This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2170:开路输出电阻

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650927/opa2170-open-loop-output-resistance

部件号:OPA2170
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

您好,

请告诉我OPA2170AIDR的特性。

问题:如果您知道开环输出电阻Ro的最小值和最大值,请告诉我。
               工作条件为f=0Hz和io=0至5mA。

数据表如图22所示,我们认为Z0= 50Ω
我想知道范围。
是否有制造商保修?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    由于您询问的是0Hz,我认为您可能对 闭环饱和输出电阻更感兴趣,这将决定输出与导轨的摆动距离。  下面我复制的数据表中有一些保证输出摆幅与输出电流规格。  当电源/电流阱1mA时,输出距离导轨的距离不会超过115mV/70mV,如从正/负导轨的摆动规格中所示。  此外,在整个温度范围内,如果具有10k负载和+5V电源,则来自负极轨的输出将在30mV以内,来自正极轨的输出将在50mV以内。  典型输出电压与输出电流图可帮助您预测整个输出电流范围的典型输出摆幅。

    请记住,这些规范基于饱和输出级,这将导致高水平的非线性化和降低开环增益。  如导轨规格中的最终输出电压摆动中所示,为了使开环增益>110dB,输出距离每个具有10k负载的导轨至少需要350mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain,

    另一方面,如果您对0mA,-5mA和或+5mA时开路电压增益的变化更感兴趣。 然后我会说,这种变化是毫无意义的,因为开环DC增益太高了。 此外,电流负载具有高阻抗,因此在直流电压下开环增益不会有任何理论变化。 这些电流是否代表一些电阻负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafian,

    模拟结果显示直流电阻为100欧姆。 0mA,-5mA或+5mA

    e2e.ti.com/.../ZOUT-sbom467a.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ron-san

    感谢您参加模拟。
    请告诉我如何使用TINA-TI操作"开环输出阻抗与频率"。

    此模拟结果是否为"典型值"?
    例如,是否可以在仿真中获得"最小"和"最大"?

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cafain,

    您可以在此博客文章中找到有关如何模拟这些参数的详细说明:
    e2e.ti.com/.../spice-op-amp-macromodels-trust-but-verify

    模拟结果将显示典型参数,不能显示最小值或最大值,因为这些值取决于每个设备的工艺变化。

    希望能有所帮助,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    这是如何实现的。

    增益默认为dB刻度。 ZOUT = 10^([左侧平坦增益]/20)

    您也可以右键单击增益标度并更改为线性标度,该标度也会显示最大值(100.015ohms)

    我没有范围,但我想告诉您,AOL中的变化( 最小110dB,典型130dB,最大估计150dB)是+/-20dB,这将对支持0mA和5mA所需的输入更改产生更大影响。

    ZOUT 100欧姆之间的5mA变化为5mA * 100欧姆= 0.5V。

    如果AVD为110dB,则输入变化为0.5V/110dB = 1580nV

    如果AVD为130dB,则输入变化为0.5V/110dB = 158nV

    如果AVD为150db,则输入变化为0.5V/110dB = 15.8nV

    此时,向客户提供Collin和我的努力所取得的成果。