This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012:输出阻抗与频率曲线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653830/lmp2012-output-impedance-vs-frequency-curve

部件号:LMP2012

大家好,

 

我在LMP2012数据表中没有看到任何有关输出阻抗的信息。 请分享本产品的输出阻抗与信号频率曲线。 此信息对于我的电路设计是必需的。

 

此致,

Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eren:

    看起来我们并没有LMP2012的输出阻抗数据。 我们可以为您进行测量,但需要一些时间才能获得零件并设置测试板。 我会尽快回复您,可能是下周中的某个时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    衡量方面是否有任何改进?

    此致,

    Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eren:

    很抱歉耽误了时间,我们现在有部件,但我们仍需要将其安装到测试板上并收集数据。 我们明天应该能够为您提供一些数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    好的,没问题。 我要等。

    此致,
    Eren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eren:

    感谢您的耐心等待。  我附上了一个Excel文件,其中显示了LMP2012测得的输出阻抗与频率。

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密放大器应用工程师

    e2e.ti.com/.../LMP2012-Output-Impedance-Measurements.xls