This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194:INA194功耗

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: INA194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651244/ina194-ina194-power-consumption

部件号:INA194

您能告诉我 INA194的功耗,  INA194的电源电压是3.3V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    根据数据测报,INA194的静态电流(IQ)在25摄氏度时的最大值为900uA,并且VOUT引脚读数为2V (输入= 2V/50 = 40mV)。 您更可能会看到IQ具有典型值700uA。 从-40C到+125C,IQ的最大值为950uA,最小值为370uA。

    因此,如果您的电源是3.3V,假设IQ = 700uA,那么INA194的专用功耗= 3.3V*700uA = 2.31 毫瓦。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    感谢您的回答