This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:肖特基二极管规格

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/657352/pga280-schottky-diode-spec

部件号:PGA280

您好,

我希望你们在下面共同努力。

*应选择哪种肖特基二极管?

根据PGA280的数据表,有以下描述。

VSN连接到基板;因此,VSON或DGND处的电压不得打开基板
二极管至VSN。 使用外部肖特基二极管,从VSON到VSN,从DGND到VSN (请参阅图50)到
防止出现这种情况。

所以,我认为用户需要实施肖特基二极管。 但是,没有关于这种声波二极管所需规格的说明。

有多少电流脉冲(或连续电流) 会导致?

或者,如果您推荐肖特基二极管,请告诉我吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,
    此肖特基二极管的大小应能处理设备通电期间出现的任何故障电流。 除非VSN或VSON上有显著负载,否则您可能会使用通用肖特基二极管(如BAT54),它应能处理高达~200mA的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex-San,

    感谢您的回复。

    >,除非VSN或VSON上有大量负载

    您认为“重大负载”有多少负载电流?

    根据数据表,此器件能够输出高达25mA的电流(最坏情况下为7mA)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,
    此负载电流由VSN或VSON网络上的任何其他设备引起,这些设备可能必须在该通电瞬时期间通电。 只要这小于BAT54的200mA额定电流,就不会有问题。