This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826S:禁用时的输出阻抗

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651335/ina826s-output-impedance-when-disabled

部件号:INA826S

您好,  

我想知道禁用INA826S时输出的阻抗范围。 数据表中只提到了'高阻抗'。 在启用/禁用INA826S期间,我看到输出出现故障。 能否告诉我这种故障是如何发生的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Di Wang1,

    输出上的浮点应记录在图61和62中的数据表中。 这是INA826S从其低功耗关闭模式中退出时的预期行为。

    在INA826S数据表中,我没有看到有人提到当设备被禁用时,输出会出现高阻抗。 您能告诉我您在哪里看到了这种情况吗? 我相信使能电路会禁用放大器内的偏置,这不一定能确保高阻抗输出。