This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm339:当比较器在开始时打开时,防止比较器输出偏高。

Guru**** 2586505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651185/lm339-prevent-comparator-output-from-pulled-high-when-comparator-turns-on-in-the-beginning

部件号:LM339

您好,

我在380V电源中具有过压保护(OVP)。 过压保护为420V。 此电源没有380V放电电路,因此在输出关闭时输出仍缓慢放电。

我正在使用LM339比较器将2.5V参考电压与电压分离的380V输出进行比较。

我们正在使用主交流电源开关快速地反复打开/关闭电源。 电路如下所示。

当关闭后快速打开交流电源时,比较器输出端出现2.5V的峰值。 是否有办法降低或延迟压实机输出? 峰值持续约500美元。 由于交流电源打开时电压为15V,比较器实际上正在启动。 如果启动并将输出拉至15V,是否会产生错误输出?

因为我还看到了示波器波形,其中OVP的基准电压低于2.5V,比较器的输出高达2.5V,比较器迅速将其拉低。

是否可以使前500US的比较器为空并允许其在该后运行?

也许比较器工作正常,那么我能知道如何在开始时消除此峰值吗?  

谢谢,

彼得森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试将0.1 UF (最左侧)与0.22uF (最右侧)互换,以便使2.5V上升速度比OVP快。 遵循相同的概念,只要输出符合保护计时,就应将OVP处的盖子提高到更高。

    顺便说一下,您可以对1 k电阻器使用更大的值,因为它不会过度驱动lm339输入ESD二极管。 100K也许是更好的选择。

    -简
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peterson:

    对于LM339比较器启动延迟,500US过长。 比较器电源的斜率是多少(我假设15V)?

    当电源电压低于2V和/或两个输入均大于V+- 1.5V时,比较器可能输出错误值。

    缺少的是比较器电源当时正在做的事情。 低于最小电源,输出通常为高阻抗(无保证)。 因此上拉输出最初将跟踪15V电源斜坡,直到比较器将输出拉低。 您可能会看到初始15V电源上升到2.5V。

    在2.5V电源时,两个输入都需要小于1V才能获得正确的输出。 有关9.2 详细信息,请参阅LM339数据表APPS部分的LM.LM339 2.1 部分-但请记住,这仅适用于有效的最小电源电压(>2V)。

    您能否提供示波器照片,在"故障"期间同时显示输入引脚,V+引脚和输出引脚。 我认为这将使我们更清楚地了解目前的情况。 我们需要了解与比较器供应增加有关的输入。 即使是示波器屏幕的手机快照也很有用...

    您是否有AC_ON信号线? 输出为开路集电极,因此可能会并行使用另一比较器或MOSFET,在电源故障后的一段时间内使用RC时间常数"静音"(保持低电平)线路。

    您真正想要做的是增加参考和比较器的15V电源的保持时间。 是否可以将15V隔离二极管直接馈入比较器(提起引脚并添加一个大的旁路存储盖)。 您需要保持2.5V参考电压和比较器电源至少为4.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jian,

    降低电容器更好,因为我反复打开/关闭,所以您必须注意电容器放电时应尽快,以便在2.5V启动时,电容器尽可能接近0V。

    100K而不是1K。 是否会影响滞后? 我为滞后电阻器放置了220k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Paul。

    15V需要大约30mS才能达到15V。

    正如您所说的,我还认为,传输至Vcc的15V与比较器的输出之间的RC滤波器隔离只会在启动期间延迟输出。

    我很快就会分享照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在同相输入端使用100k (如R1)将影响滞后。 220k (如R2)电阻器需要调整以匹配原始滞后值,如下所示:

    当输出为低时,以下方程式将保持:

    (vOVP /(R1 + R2))* R2 =参考电压(2.5V)

    使用R1 =100k,给定Vref和vOVP来解决R2的问题

    如果您认为答复回答了您的问题,请将其标记为已解决。

    最佳。

    -简