This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA330:输入阻抗

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656428/opa330-input-impedance

部件号:OPA330

我在了解阻抗规格方面有些困难。 OPA330的数据表未列出任何阻抗值。

我读过E2E中的一篇文章,其中解释了您可以通过计算共模电压的变化并除以偏置电流的变化来计算运算放大器(OPA330)的共模阻抗。 许多数据表都有一个图形,因此可以计算此值。 我已经完成了此计算,并且OPA330的共模阻抗似乎是(5V/5pA=) 1000Gohms。 这是正确的方法吗?

 我遇到的问题是客户要求差分阻抗。 这未列出,但是否有方法计算? 我确实看到了一篇文章说,如果运算放大器是使用CMOS工艺产生的,那么你可以估计差分阻抗为100Mohms,共模阻抗为6000Gohms。 我不确定这是否适用于这些斩波器驱动运算放大器(如OPA330)。 你能详细说明这一点吗? 是否有任何计算? 是否有任何阻抗规格?

 感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    正确的做法是,要计算共模输入电阻 ,您可以采用共模电压的变化并将其除以输入偏置电流的变化-对于OPA330,这将产生约1Teraohm (1e12)。  请注意,由于OPA330中的IB由来自斩波器开关关闭/打开的输入电流峰值控制,因此IB值只是IB的平均综合值。

    谈到差分输入阻抗问题时,我想了解问题背后的原因。  如果将OPA330用作闭环配置,则输入为虚拟短路,差分输入阻抗为100的Mohms。 但是,如果考虑在开环配置中使用OPA330 (例如作为比较器), 这是完全不同的情况,因为输入端子之间的寄生背对背二极管在输入端子被拉离几百毫伏以上时会逐渐打开-请参阅下面的OPA330等效电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek
    我相信他只是在寻找闭环阻抗。 没有提到使用零件开环,但我会在回复他时解释这一点。
    非常感谢您的帮助!
    Richhad Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek

    这将是一个闭环应用程序。 他的解释如下:

    我们希望将其精确用作闭环配置中的放大器,增益为100。
    我们需要知道输入阻抗,以评估信号源(阻抗约为50千欧)的充电量,以及CMRR因信号源不平衡而恶化的程度。

    您是否可以更具体地了解将看到的输入阻抗? 或者温度,Vin和Vcc是否会有很大差异? 请告诉我,以便我可以向客户解释。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    如果您的客户担心OPA330输入阻抗vis-a-vis 50kOhm源阻抗的负载影响,则他们只需要考虑共模输入阻抗,大约为1 Tera ohm (1E12),从而导致(50k/1e12)* 100 % = 0.0.0005万 % 错误(或-146dB);  温度和电源电压的变化相对较小。  对增益误差的影响较大可能是因为与大多数运算放大器不同,在大多数运算放大器中,输入偏置电流,IB在两个输入上具有相同的极性,而在斩波放大器(如OPA330)的情况下,IB具有相反极性 (IB流入一个输入端子,但从另一个输入端子流出)-这在数据表中显示,因为输入偏置偏移电流是输入偏置电流的两倍-参见下文。  总之,我认为您的客户不必担心与OPA330输入阻抗相关的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marek
    非常感谢您的详细回复!
    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。
    度过一个愉快的周末!
    Richard Elmquist