This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速单电源运算放大器,用于MOSFET栅极驱动器AEC中的电压反馈配置

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, LM7171QML-SP, LM7171QML, THS4041-Q1, THS4041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648285/high-speed-single-supply-opamp-for-voltage-feedback-config-in-mosfet-gate-driver-aec

主题中讨论的其他部件:LM7171, LM7171QML-SP, LM7171QML, THS4041-Q1, THS4041

尊敬的各位成员:

我正在寻找单电源高速运算放大器来驱动逆变器栅极驱动器的MOSFET推挽式级。

将在电压反馈配置中配置运算放大器,以驱动MOSEFT在0 - 21A之间切换可变电流。

以前,我使用LM7171用于此目的,但很遗憾,它不符合汽车认证。

请推荐LM7171运算放大器的替代方案,该方案还具有AEC认证,或者适用于此应用的任何其他合适的运算放大器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Inam:

    您是否能够使用该部件的LM7171QML和LM7171QML-SP版本?

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Inam:

    我认为THS4041-Q1是最接近LM7171的汽车认证产品。 您是否可以更详细地解释或提供最终应用,说明为什么您需要具备相应汽车性能的LM7171? 这可能是军用等效产品或LM7171QML对您的应用已经足够。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    感谢您的回复。 遗憾的是,我只负责汽车合格部件。

    问候,

    INAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的回复。

    终端应用是汽车应用中的IGBT模块的栅极驱动。

    OpAmp驱动MOSFET,以在电压反馈配置中控制IGBT的充电/放电电流。

    我只允许在此应用中使用汽车合格部件,并且我已将LM7171用于非汽车应用。 这就是我搜索最接近的匹配项的原因。

    我在您的网站上找到了高速运算放大器中的THS4041-Q1。

    虽然它适合单电源,并且适用于单正电源,但不适用于单负电源。

    我模拟在LtsSpice网站上提供的OpAmp with Spice modell。

    此致,

    INAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Inam:

    电压只是两个点之间的电位测量值。 运算放大器不知道V+=15V /V-=0V和V+=0V /V-=-15V之间的差异,只要输入和输出保持在与导轨相同点的参考范围内。 但是,这通常是SPICE模型的问题。 您能否提供THS4041不能在单个负电源上工作的模拟? 此外,ML和SP验证要求通常比Q100要求更严格,您认为这些版本的零件缺少哪些资格?

    此致,

    Sean