This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:输出电压的最大额定电压

Guru**** 2995300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656846/opa551-max-voltage-rating-for-vout

部件号:OPA551

大家好,

有关OPA551的快速问题。 Vo引脚上是否有最大电压额定值?

我看到在ABS最大额定值中,我被引导至SOA曲线,以确保设备不会过热,但我更感兴趣的是瞬态电压额定值。 我必须为输出注入非常大的电压和电流(雷电兼容性测试),并且需要确定需要夹持的电压,以保护OPA551。  

我的Vs为+/- 12V,查看推荐的输出电压工作条件,您似乎建议在10mA时保持低于/高于电源2伏。 因此,我认为如果我将输出电压导轨夹紧在+/- 10V并将电流限制为最大10mA,我将是安全的 这是否正确?

此致,
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayden,

    我正在研究您的OPA551问题,当我有答案时,我将会回复您。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hayden,

    OPA551 内部ESD二极管的额定电流最大 为10 mA连续电流,不能用于浪涌保护。 这种保护需要为OPA551提供扩展。

    有关输出电压的主要考虑事项是防止输出引脚电压超过电源轨电压。 这通常是通过将 快速或超快速的回位二极管从输出引脚连接回每个电源导轨来实现的,如下图所示。 必须选择二极管来处理浪涌电流,并且在 正常操作期间保持关闭状态。 我展示了IN4933快速整流器,但也可以使用其他的,如ES1A和RS1A。

    然后,在每个OPA551电源引脚上,需要一 个电源旁路电容器,该电容器在  与电涌事件相关的频率上显示的阻抗最小。  我显示的是100 nF,这可能是正确的。 这些电容器的位置应尽可能靠近设备电源引脚,并且对地的串联电感非常低。 电容器看起来是瞬时低阻抗接地路径, 可实现瞬时电压变化。

       与旁路电容器直接平行需要瞬态电压抑制器(TVS)。 如果输出整流器二极管打开,TVS将为 浪涌电流提供接地路径。

    原理图中显示的电源线路二极管实际上是齐板,但应改用TVS二极管。 TVS 二极管 的响应时间比增压器更快, 设计用于 处理重复电涌。 它们的支架电压需要高于工作电源电压。 由于您计划使用12 V电源,因此18 V电视应该是合适的。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    感谢您的详细回复! 非常有帮助。 我们已实施您的建议,并将继续进行闪电测试。

    此致,
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayden,

    我很乐意为您提供帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程