This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:双积分器

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648307/lm6171-double-integrator

部件号:LM6171
主题中讨论的其他部件: IVC102

您好,

我使用LM6171B集成正弦信号,这样我就可以改变输入信号的振幅和频率。 我在这里连接的电路来自TINA,例如,我使用1Vpp和f=5kHz的输入信号。 因此,第一个集成器的输出应为幅度~6.24Vpp的余弦,第二个集成器的输出应为相位差为180度w.rt的正弦,输入信号的振幅为~3.9Vpp。 但是,由于增益设置非常大(R2和R4),所以我没有得到结果。 您能否建议如何解决此问题?

e2e.ti.com/.../LM6171_5F00_two-Integrators.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    您的导轨输出问题与R2和R4引起的DC增益无关。 它是Vos和IB集成,直至电容器被充电至导轨。

    在理论上,通过向您的同相输入中添加-5.9mV,5.1k欧姆源,可以消除这种情况。

    但是,在实践中,将此类双极放大器用于集成器应用比仅使用较低的IB CMOS放大器更困难。 此外,如果您的电源有任何直流偏移,即使Vos和IB得到完美补偿,也会产生直流电容器电流。 我建议将带有开关重置放大器的放大器(如IVC102)用作集成器。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sean:
    感谢您的回复。
    我已将5.1k连接到同相输入以补偿Vos和IB,但这似乎不起作用。
    在这种情况下,第一集成器的输出偏移电压低于1V。 但是,第二个集成器将看到第一个集成器的输出偏移电压,因此,电容器将在第二个集成器的输出端充电到导轨上。 如果我错了,请更正我。

    除了IVC102外,有没有其他带有PDIP封装的运算放大器可以执行集成,因为与SOIC封装一起,我会遇到更多的问题。

    此致,
    伊凡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    很抱歉回复太晚。 您是否可以将1M反馈电阻降至100k? 这看起来足以释放DC错误,但足够高,不会影响5kHz。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50K对于降低输出直流偏移电压甚至更好,但它将开始从集成constant.e2e.ti.com/.../1263.LM6171_5F00_two-Integrators.TSC中6171中切断增益