This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.12万:差分pH传感器放大器

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, INA116, LMC6042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/657202/lmp91200-amplifier-for-differential-ph-sensor

部件号:LMP9.12万
主题中讨论的其他部件: LMP7721INA116LMC6042

我知道LMP9.12万。 但是,我们需要使用完全差分pH探头(请参阅随附的图表),其中包含的液体作为其接地参考。 您能否建议适当的低偏置匹配(双路可能工作)差动放大器(或其他电路/零件)以获得与9.12万相似的结果? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    基于您的帖子,您不能使用LMP9.12万,需要离散/双放大器解决方案。 正如您所想象的,有许多可能的离散式放大器解决方案可供使用。 我将把这篇文章转发给放大器组,以便与您跟进。

    此致,
    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看OPAx128, OPAx129或LMP7721中的超低输入偏置电流运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Colin。

    是的,这些解决方案将从输入当前的角度出发,但希望找到完全不同的解决方案(INA116在脑海中出现,但这会推动成本优势)或双单位。 还有其他想法吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我不确定我们是否有具有超低输入偏置电流的双仪表解决方案。

    对于双安培,请考虑使用LMC6042。  偏置电流没有LMP7721低,但仍然很低。