This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:有关数据表的一些问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655159/xtr111-some-question-regarding-the-datasheet

部件号:XTR111

大家好,

我对XTR111数据表有疑问。

1.查看图6,10kHz和100kHz之间有几个峰值。 为什么会产生这些峰值?

2.在注(4) P.2处,以下理解是否正确?

+25mA表示汇电流。 -50mA源表示源电流。

此致,

高桥北行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Noriyuki Takahashi:

    电流镜像是一种切面拓扑,这就是为什么噪声频谱密度在10kHz和100kHz之间存在突起的原因。 在图40和41的应用程序部分中,显示了过滤发射端和接收端输出噪音的方法。 注释(4)介绍通过is引脚的电流的绝对最大额定值。 25mA用于输出电流,而-50mA用于吸入电流。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密放大器应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leon

    以下是有关切碎技术的其他问题以及 第15页的动态性能部分。

    1.切碎拓扑的用途是什么?  

    2.图39中的尖头是否来自切碎器?

    3,即使使用过滤,40,41的数值似乎仍有波动。 波动也来自切碎?

    4.我尚不能肯定临15段的以下解释。 您能详细解释一下吗? 特别是什么是"多个单个电流 源的动态匹配"和 "稳定到完全分辨率"?  

    "电流镜的精确度取决于 多 个单个电流源的动态匹配。 要稳定到完全分辨率,可能需要一个持续100μs º 的完整周期。 图39显示了单个电流源值生成的波纹示例,该波纹值在整个周期内平均达到指定精度。"

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyuki Takahashi:

    1.切碎拓扑的用途是什么?

    • 它用于通过正确的电流偏移准确地反射通过内部FET的电流。  

    2.图39中的尖头是否来自切碎器?

    •正确。

    3,即使使用过滤,40,41的数值似乎仍有波动。 波动也来自切碎?

    •正确。 在接收器端(图41),通过被动低通滤波器(y轴上的缩放更改为5mV/div)将波动大致降至最低。  

    4.我尚不能肯定临15段的以下解释。 您能详细解释一下吗? 特别是什么是"多个单个电流 源的动态匹配"和 "稳定到完全分辨率"?  

    "电流镜的精确度取决于 多 个单个电流源的动态匹配。 要稳定到完全分辨率,可能需要一个持续100μs º 的完整周期。 图39显示了单个电流源值生成的波纹示例,该波纹值在整个周期内平均达到指定精度。"

    • 如果XTR111的输入电压发生变化,内部FET的栅极电压将发生变化,从而导致电流 ISET发生变化。  电流镜像将需要时间将输出电流调整为正确的电流值100us。 图36显示了XTR111的功能方框图,显示了这一点。

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密放大器应用工程师