This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:是随恒定电流源的温度或电流变化而变化的最大电流

Guru**** 2912130 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649720/opa172-is-the-maximum-current-changing-with-the-change-of-temperature-or-current-of-the-constant-current-source

部件号:OPA172

德拉斯:

您能提供一些建议吗?  

形成下图当OPA172处于恒定电流源电路中时,在调整状态下,终端是不可变的,最大电流是否会随恒定电流源的温度或电流的变化而变化?

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴运文

    很抱歉,我不理解这个问题。

    曲线的水平斜率部分由MOSFET通道的接通电阻设置。 此电阻随温度升高而增加。
    曲线的垂直部分是MOSFET的受压通道(恒定电流)操作,此电流随温度而降低。

    该图表显示了在固定电流扫描的情况下测量VOUT (相对于电源轨)。
    因为曲线稍微向后折叠,我怀疑图表数据实际上是测量输出电流的输出电压扫描。
    两种测量方法的结果差别很小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运,

    除了Ron的评论外,只要当前源在运算放大器的线性操作区域中工作,电流就不会随温度变化很大。   由于运算放大器与温度的输入偏移电压发生变化,输出电流与温度的变化很小,但这些变化可能比您所关注的要小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴运文

    如果您需要更多帮助,请告诉我们。 如果问题得到回答,请标记答案。