This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:与"LMV7219"比较器有关的电路问题?

Guru**** 1761805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656999/lmv7219-circuit-problem-with-lmv7219-comparator

部件号:LMV7219

尊敬的先生:

LMV7219电路有问题。

我想制造一个PWM发生器到发生器的13.56MHz方波。我在PCB上制造电路。

然后我得到这个波形。

在波形中,上升时间部分不好。

电路的问题是什么?我该如何改进?

请帮我解决这个问题,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的提问。 请您提供一个更清晰的电路示意图,供我们查看。

    谢谢!
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。我发现问题所在。我的示波器电压探针设置的带宽错误。

    但现在我有另一个问题。这是我在示波器上看到的波形。

    如何消除电路上的振铃?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是否适用于音频应用程序? 如果您能提供一个同样有用的清晰示意图, 我们建议将电阻器的值增加10倍,因为小电阻值会导致设备驱动大量电流。 另外,确保与探头一起使用的测量接地导线短路,如短接地弹簧导线。

    此致,
    Jaskaran