This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:需要INA223's IB与差分电压's图表- 2018年18月01日

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/657356/ina223-need-ina223-s-ib-vs-differential-voltage-s-chart---01-18-2018

部件号:INA223

您好Patrick:

INA223的螺纹增加 :需要INA223的IB与差分电压表

左侧的概念是,我可以说,IB+随着 差分输入电压的增加从0uV向25uA过渡,而IB-始终保持在1uA?
我正在 编写一份电子表格,以计算 每个客户请求的IB影响,因此我们需要官方数据才能正确完成。



非常感谢

陈耀恩
2018年18月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wayne:

    在上一条线中,我可能会带你有点迷路。  输入偏置电流与共 模输入电流相加。  您在上表中看到的规格是输入偏置电流在12V公共模式下VIN+或VIN-的电流,其中Vsense为0V。  当Vsense增加时,IB+将增加,IB-将减少,但在给定的共模电压下,这些电流的总和将保持不变。  下图1显示了当Vsense = 0V,但共模电压变化时,引脚Vin+和Vin-处应看到的电流。  我使用的值是与数据表中提供的表和图形中的典型值的近似值。  因此,某些设备的性能可能比这更好或更差。  在图2中,我显示了当共模为12V且Vsense变化时您期望看到的行为。

    图1.

    图2.