This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET8551T小信号增益范围的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650904/onet8551t-questions-for-onet8551t-small-signal-gain-range

部件号:ONET8551T

各位专家,您好!

我们的客户想知道ONET8551T的小信号增益范围是什么? 我们无法在数据表中找到此规范。 此外,增益是否与互阻抗值相关? 例如,如果输入小信号相同,则不同设备的输出范围是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacky:

    ONET8551T严格地说是一个跨阻抗放大器,因此它始终期望电流输入和电压输出。 小信号增益为10k欧姆,但如果输入过大,输出将信号限制为固定电压值。 这不会损害信号的完整性,但会降低较大信号的有效增益。

    此致,