This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:2nA至100mA恒定电流源-设计建议?

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA209, OPA2140, OPA1622, OPA627, OPA140, LMC6001, DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653211/tina-spice-2na-to-100ma-constant-current-source---design-suggestions

主题中讨论的其他部件:TINA-TIOPA209OPA2140OPA1622OPA627OPA140LMC6001DAC8718

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您可能会找到我的设计。 我使用了4个并联 运算放大器来获得更高的电流。  TINA模拟没有问题。  

我的计划是使用继电器更改电流范围。 电阻值可能会更改以补偿电流范围。  我还计划测量应用电流以补偿泄漏。  

并联4个运算放大器是否可以降低噪音?  

这是否可以获得%1的精确度?  

是否有任何改进设计的建议?  

opa209输出泄漏电流对我 的精度有何影响?

另外,我想使用三轴电缆连接器进行电流输出(R_load)。 如何驱动三轴(防护罩)的内部防护罩?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koray,

    我很高兴您对TINA模拟没有任何问题。 由于您的问题是针对特定应用程序的,并且考虑到特定的部分,我将把您的帖子移到不同的E2E论坛,那里的员工将能够为您提供进一步的帮助。

    赫曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koray,

    1. 并联多路放大器将并联运算放大器的噪声平均值降低1/sqrt (n)。 但是,在这种情况下,来自主放大器(U2)的输入电流噪声在较低增益时在很大程度上主导了整体噪声,而电阻器噪声在较低电流设置下成为主导噪声。
    2. 可能会达到1 % 精度。 这样做至少需要在整个电路中使用1 % 容差电阻器。 此外,匹配(特别是温度系数)将非常重要。
    3. 我建议做一些更改。 首先,我不确定您所绘制的主从运算放大器配置是否会在4个放大器之间平均分配电流。 乍一看,我认为底部的两个放大器将提供大部分电流。 我建议采用如下设计:

      这将使用OPA1622作为电流泵中的主放大器。 OPA1622应该能够在没有辅助的情况下驱动100mA,并且具有相对较低的电压噪声(2.8nV/√Hz)。 我将10kΩ Ω 反馈电阻器降低到1kΩ Ω,以降低电阻器噪声和U1输入电流噪声的影响。 我为OPA627换用了OPA140 (对于U2和U3,我会使用双OPA2140),尽管OPA627肯定可以用于此应用程序。 U2在此应用中提供双负荷,既可作为当前泵的反馈缓冲器,也可作为Triax电缆的保护驱动器。 在ADC之前添加U3作为缓冲器,因为低电流范围(特别是高阻抗负载)可能具有过低的输出阻抗,无法充分驱动ADC。  

      为了获得良好的瞬态响应和合理的稳定性,我必须与更高范围的电阻器并联添加C1-C4。 这些值似乎为电阻负载提供了适当的步进响应,但我要再次检查无功负载的稳定性。

    4. 输出电流泄漏在这里不是很重要的问题,尤其是在2nA时,缓冲器的输入泄漏和印刷电路板上的寄生泄漏将成为一个大问题。 事实上,虽然OPA140和OPA826在室温下(输入偏置电流的~5-10pA)工作良好,但在125°C下,两者都将泄漏2-3nA。 如果这是一个问题,您可以考虑将U2和U3更换为类似LMC6001的部件。 虽然这会降低电流源的合规范围(LMC6001的最大电源为15V),但LMC6001的输入偏置电流在室温下为25fA,在整个温度范围内为2FA。 这也会在噪声方面进行权衡:LMC6001的电压噪声为22nV/√Hz,而OPA140的电压噪声为5.8nV/√Hz。  
    5. 对于Triax guard驱动程序,我将使用U2的输出。 在进行此设计的布局时,还应将其用作围绕整个Iout节点的保护环的源。

     

    您可以 在此处下载用于瞬态分析的TINA-TI文件

    另一个注意事项:我将输入电压源连接到R8,而不是R6。 这不应影响电路的整体稳定性,只影响输出电流的极性。 如果您的应用需要负输出电流用于正输入电压,只需将电压源连接到R6并接地R8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Alex的建议。
    我将使用此电路,然后分享测量结果。

    顺便说一句,您对DAC有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koray,
    发展援助委员会的选择将取决于业绩目标。 您考虑的采样率和分辨率是多少? 巴士类型有何限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    任何类型的串行接口都正常。

    我的目标是所有当前范围内的%1分辨率。 此电流源将作为DC运行。 不需要高速DAC。

    我认为在 +-5V范围内使用16位(或更高) DAC可能就足够了。  (DAC8718)

    顺便提一下,在+-5V范围内,没有许多高分辨率的选项。