This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:无法正确模拟INA333噪音

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/651085/ina333-cannot-simulate-ina333-noise-properly

部件号:INA333
主题中讨论的其他部件: OPA333

您好,

我正在进行一项设置,尝试使用TINA模拟INA333中的噪音。 我已经完成了手动计算的结果,但想要运行模拟进行验证。 我没有获得噪声频谱密度或总噪声图的预期输出。  

我进行了一些在线搜索,并找到 了这份关于我所寻找主题的演示文稿。 我研究了结果,得到了一个匹配的手动答案,但在尝试模拟时,我遇到了许多问题。

我的电路是以下图像,我已包含我的TINA文件。

问题:

1)如果Vout上没有R8 (100K),则TINA报告U1.Q21问题"未找到操作点"。

此电阻器不在链接的ppt演示文稿中,而是在从网络下载的INA333 Tina文件中。

2)添加R8后,问题变为U2.D17 "Operating point not found (未找到操作点)"。

然后,我移除了将Vref CM设置为中间电源的OPA333电路,并仅使用了电压源。

3)最后,噪声分析将运行,但前提是我设置了“Analysis>> Mode>> Single”(分析>>模式>>单个)。 蓝色的TINA注释指定使用"analysis">Mode>>"Parameter Stepping (参数步进)",但不会在此模式下运行。

在"单一模式"下运行后,我得到的回答与幻灯片30和31上的演示不同。

我的总噪声图的图像如下所示:

噪声频谱密度的图表也非常不同。 我最初认为它与轴上的对数比例有关,但一旦我更改了轴以匹配,我仍然有不同的结果。

总结一下:我想知道在INA333中尝试模拟噪音时,我是否错过了一个步骤。 我的电路与链接演示文稿中的电路相同,但无法重复结果。

e2e.ti.com/.../ina333noise_5F00_removed_5F00_opa333.TSCe2e.ti.com/.../ina333noise_5F00_with_5F00_opa333.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘了提及的其中一个项目是DC节点分析未如预期的那样出现。 添加了V垃圾 源,以便我模拟噪音分析。 但这似乎导致了一些问题,因为一旦我删除了此源,DC节点分析就会按预期工作。

    也许它可能是TINA的一个错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dakotah,

    INA333是基于晶体管的旧型号,从融合角度来看,可能更难使用。 当您遇到晶体管和二极管收敛问题时,您可以尝试调整分析参数。 TINA配有一些预设设置,您可以根据您正在模拟的电路类型切换到这些设置。 首先进入分析->设置分析参数,然后单击右下角的手。 对于您的电路,您应选择Open (打开)并向下滚动,直到找到显示DC Convergence of non-linear circuits (非线性电路的DC收敛)的.prm文件。 调整后,无论如何配置Vjunk源,现在都应该看到合理的输出电压。  

    您看到的噪声结果可能是TINA在启动噪声分析之前为直流sim找到非线性操作点的结果。 在这种情况下,它能够收敛,但由于某些内部组件已饱和,因此它产生的答案是不可靠的(这就是为什么在执行任何交流SIMS之前务必确保您具有正确的直流操作点!)

    进行上述调整后,您应该能够生成准确的噪声曲线。 最后要注意的是,在您所附的演示文稿中,它们显示INA333的增益为1001,RG = 100欧姆,但原理图后面的噪声曲线实际上是增益为101,RG = 1kOhm。 希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Zak,

    我一直在努力解决这个问题,并且能够解决这个问题。

    通过开始新设计,在精确电路中复制并粘贴到新文件中,解决了问题。 我在TINA中看到过类似的错误,我会在其中重建文件,并且它可以正常工作,所以我没有运气就尝试了。 但复制整个电路并粘贴到新文件中即可解决问题。