This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:INA114用于桥环的信号调节

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA114, ADS1258, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650255/ina114-ina114-for-signal-conditioning-of-a-bridge-circiut

部件号:INA114
主题中讨论的其他部件: ADS1258INA326

计划使用INA114对桥环进行信号调节。
未知电阻在0至1Kohms之间变化。
它将由ADS1258读取。 信号调节器的输出必须摆动0至5V。

(请参阅图片  已附加)

当未知电阻为零时,信号调节器的输出必须为5V。 但它仅输出2.01V电压。

所需增益为2。


请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试连接风向传感器,它有一个电位计。 其分辨率为0.1 度(即 0.27 ohms/ 0.1 度)。

    我尝试过INA326 (如下所示)

    当未知电阻为0欧姆时,输出电压为4.75V。 (预期电压为5V)。电阻为1K,输出电压为25mV。 (预期为0伏)。 它提供±25mV偏移的偏移。

    请尽早提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amarnath您好,  

    当R5变为0欧姆时,Vin+处的输入电压被设置为5V,这违反了输入共模范围。 这将导致输出在模拟中饱和至2.01V。 基于+/-5V电源和增益2,VCM与Vout对比计算器显示VIN+的最高电压为3V。

    此致,

    Errol Leon

    德州仪器(TI)

    精密运算放大器应用