This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3492:正在查找MCU的低功耗低侧电流感应阈值中断

Guru**** 2523810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321, TLV7041, TLV7031, LPV821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656728/tlv3492-looking-for-low-power-low-side-current-sense-threshold-interrupt-to-mcu

部件号:TLV3492
主题中讨论的其他部件:LM321TLV7041TLV7031LPV821

您好,

我正在寻找一款紧凑型电路,它将使用纽扣电池运行(电源受限应用程序)

-需要测量位于H形电桥低侧的电流感应电阻器的电压  

—电路将在超过感应电阻器上的特定电压时,为MCU 3.3V产生中断

-当前有LM321和NCX2202参考电路可用,但由于设计不佳,这将会导致我的电池电量耗尽(请参阅附件0

-正在寻找一个单封装低功率电路来实现该 功能。

我已经找到 了TLV3492。请告诉我这是否是一个好的选择

-请提供任何参考电路以实施相同的参考电路

我的预算也很紧张,因为这是一种消费产品,所以需要最低的成本

谢谢你

Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vasudha,

    TLV7031似乎非常适合您所描述的内容。 它是一个纳升功率比较器(iQ = 335nA),具有推挽式输出(姐妹设备TLV7041具有漏极开路输出)。

    下面是低侧电流阈值检测器的示例(负载代表您的电路负载,100k只是占位符)

    您可以调整Vref和Rsense值以设置检测阈值。 在示例中,电流阈值设置为Vref/Rsense = 100mV/1K = 100uA。 精确地说,计算中应包括滞后和输入偏移电压。

    最佳。

    张建
    LPAC应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否说在我之前的电路中,只有一个TLV7031可以执行两个运算放大器的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,最初的建议是在一个简单的情况下仅使用一个TLV7031,假设您的系统可以承受感应电阻器上的压降(例如>100mV),并且电路噪声相当低。

    否则,纳升功率LPV821放大器可用于提高电流感应电压。 LPV821的IQ为650nA,单位增益带宽为8 kHz。