This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:如何放大高速运算放大器#39;s输出电流以驱动负载

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3062, THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/657098/ths3062-how-to-amplify-high-speed-op-amp-s-output-current-to-drive-load

部件号:THS3062
主题中讨论的其他部件: THS4631

尊敬的TI专家:

我的应用程序简化为图1。 在图1中,高速运算放大器的候选项是THS4631和THS3062。 负载建模为RC系列分支,并给出其近似值。 四个关键数量VG VOP IOPig如图1所示。

图1.

运算放大器应驱动RC负载。 但是,高速运算放大器(电源电压±15V) IOP的最大输出电流仅约为100mA。 因此,我正在寻找一个组件(图1中的X)来放大运算放大器的电流IOPig,同时VG也应充分跟随VOP

以下是详细信息。 运算放大器的VOP如图2所示。 这是40美元的时期。 在0~0.8us期间,VOP从-15V升至+15V,在20us~20.8us期间,VOP从+15V降至-15V。 波形在40US后重复。

在图2中,由于整个系统的控制效应,在一段时间内,ig仅在两个间隔0~0.3us (10安培)和20us~20.3us (-10安培)中非常大。 在REST间隔中,ig的幅度小于1A。

图2.

因此,尊敬的TI专家,要达到电流放大(100mA放大至10A)和电压跟踪目标,您可以推荐图1中的组件X或解决此问题的方法吗?

此致!

亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我的最佳建议是研究离散高电流增益器件,例如达林顿晶体管对。 我们没有任何能够在更高频率下输出10A的IC。

    此致,