This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393P

Guru**** 2534480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650989/lm393-lm393p

部件号:LM393

您好,

我正在使用LM393P作为基本配置器。 我在引脚8处给出了10V的Vcc,Vref为1.6V,Vin为2Vpp。(低通滤波器输出,正弦波)

输出保持为0

感谢您,

库马尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kumar:

    输出上是否有上拉电阻器? 如果没有它,输出就不能"高"...

    在输出和V+之间放置一个10K电阻器。