This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:过载输入的电流消耗

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649802/opa2140-current-consumption-for-overloaded-inputs

部件号:OPA2140
主题中讨论的其他部件: OPA140OPA191

我想知道,当OPA2.614万的输入超出正常操作范围,特别是接近正电流范围(即高于(V+)-3.5V)时,是否有关于电流消耗的信息(假设输出为空载)。 数据表包含有关输入过载时此部件没有反相的信息,这很好。 不过,我亦想知道现时的消费行为是否也是可以预测的。

许多aeons之前,我使用了一个部件(C-MOS AFAIR),当输入超出线性VCM范围时,其电源电流显著增加。 我只想确保OPAx140不是这样,因为在这种情况下,我的应用程序需要良好的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elder,

    一般而言,对于具有双极输出级(包括OPA140)的轨对轨输出运算放大器,IQ将随着输出被越来越多地驱动到轨中而增加。 如果是同相缓冲器,这也会导致输入共模接近正极轨。

    如果这是一个问题,可能值得考虑使用OPA191这样的CMOS设备作为替代产品。