This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:ADC输入电气规格

Guru**** 2504835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649953/msp430f5419a-adc-input-electrical-spec

部件号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他部件:TLV8801

您好,

我将 TLV8801用于ADC输入缓冲器。 我发现OPA输出将产生一个sin波,但如果我消除OPA和ADC之间的电阻,这个sin波就消失了。

OPA输入是分压器。 ru = 1mhm,rd = 1mhm。  

如果我通过OPA,将分压器直接连接到ADC。 这样我就可以得到正确的电压!

我不知道为什么会出现这种情况,请帮我给出正确的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:

    您能否提供一个示意图,让我们了解您所描述的设置?

    谢谢!
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:

    您可能需要在OPA和ADC之间使用更大的电阻值(~30k-50k)。 在驱动像ADC这样的大容量负载时,必须使用此电阻器。 有关详细信息,请参阅TLV8801数据表的7.4 4部分。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jaskaran:

    在我的原理图中,RISO=100欧姆。 还可以吧,对吧?

    我不知道是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:

    否,RISO应在30千欧- 50千欧范围内。

    此致,
    Jaskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jaskaran:
    好的,我误解了数据表中的规范。
    但这毫无意义。 对于正常SAR ADC,输入阻抗<15kOhm。
    如果我将此OPA用于另一个MCU,它是否可以正常工作?