This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD102:电流转换器的电压不运行

Guru**** 2502215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650427/tipd102-the-voltage-to-current-converter-don-t-run

部件号:TIPD102

你好

电流转换器的第二级存在问题

I负载从100移动到87mA,当RS1中的电流从1移动到0mA时,永不低于此值

我的问题:

我在第二级使用SI2337DS MOSFET,在SLAU502文档的第6页上有NTF2955 MOSFET

我的问题可能在这里吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了问题的原因

    在原理图上,Q2引脚编号与设备引脚编号不匹配

    引脚2和引脚3之间出现反转

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我很高兴您能够找出问题所在。 如果您有任何其他问题,请告知我们,我们很乐意为您提供帮助。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用