This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200BDWV

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656889/amc1200-amc1200bdwv

部件号:AMC1200

尊敬的:

我对AMC1200BDWV数据表说明有疑问。

低侧3.3V操作  

这是否意味着它只能在低侧使用? 我们希望将 ACPL-C790-500E替换为AMC1200。 您能提供一些建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundy,

    AMC1200可以使用3.3 或5.0V的VDD2,请参阅6.3 (建议的工作条件)部分中的表格。 另请注意输出共模差异。 当VDD2导轨为5.0V时,AMC1200的VCM输出从3.3 处具有VDD2的1.29 更改为2.55 ,这也如图26所示。