This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA166:1uV 300kHz信号以最低噪声放大DAQ。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649998/ina166-1uv-300khz-signal-to-be-amplify-for-daq-with-minimum-noise

部件号:INA166

需要帮助!

我正在使用IC INA 166用于水听器,它具有10pF电容,频率范围为270kHz至330kHz,输入电压级别为1uVpp。

我应该如何进行阻抗匹配,以便在低噪声密度下将上述信号处理为1mVpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:
    使用INA166,您需要将水听器的电流/充电输出转换回要放大的电压。 对于此应用,一个简单的电阻器横跨静液压电话输出(即仪表放大器的两个输入之间),应能提供工作。 此电阻与静液压电话电容相结合,将影响电路的低频切断。 根据上面列出的10pF和270kHz,此电阻器至少需要为60kΩ Ω。

    由于INA166具有显著的输入偏置电流,我建议将此输入电阻器拆分为两30kΩ 个串联电阻器,中间点与接地(或中电)相连。 这将为偏置电流提供直流路径,防止输入浮动至导轨。

    这都是粗略的估计。 如果你更准确地建模你的水文电话(电容,串联电阻等),你可能会找到与我上面计算的不同的数值。

    关于噪声,什么构成了您应用的低噪声?

    有关压电接口的更多信息可在以下网址找到: www.ti.com/.../sloa033a.pdf