This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:具有推挽式输出的36V比较器

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656367/tlv1702-36v-comparator-with-push-pull-output

部件号:TLV1702
主题中讨论的其他部件:AM26LV31

您好,专家,

我的客户希望为增量编码器A/B/Z实施数字15-24V差分信号传输。该功能类似于AM26LV31/32,但AM26LV31/32的目标是5V-pk传输。 对于长电缆,远程侧的振幅将降低。 因此,我们希望将振幅提高到15V-24V,尤其是对于长电缆。 频率约为100kHz。 传统集电极开路适合50kHz。 对于100kHz,推挽式输出结构是首选。

我们是否有任何比较器可满足30V以上的输出轨至轨,以及输出 推挽式结构

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou,

    不幸的是,我们目前在我们的投资组合中没有一个适合这些需求的比较国。

    此致,
    Jaskaran