This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7731:输入电容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656590/lmp7731-input-capacitance

部件号:LMP7731

在哪里可以获得此OpAmp的输入电容值?
我想把它和ADA4528-1比较一下,这个特性在应用中很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vlad:

    是的,输入电容信息似乎未包含在LMP7731数据表中,我们没有该信息。 我研究了LMP7731前端电路,电源范围和处理的详细信息,并将其与列出了其共模和差模容量的类似设计进行了比较。 清洁发展机制和CCM的能力范围估计为最低3 pF,最高10 pF。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程