This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2172:更换TL082并出现问题

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, TL082, OPA2172, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655782/opa2172-replace-tl082-and-has-some-issue

部件号:OPA2172
主题中讨论的其他部件:TL082,OPA2192 OPA192

大家好,我的客户使用TL082进行充电桩的输出电压和电流采样。 它是LLC DC/DC转换器,开关频率范围为30k至300k,输出电压范围为200V-750VDC,应小于0.5 % 错误,输出电流为0-30A,小于1 % 错误。

TL082可在室温下通过测试,但由于大漂移,在高温或低温下无法通过测试。 因此,他们选择OPA2172和OPA2192来测试其低偏移漂移,但即使在正常温度下也无法通过测试。 测试原理图如下所示,它们仅取代了TL082至OPA2172或OPA2192的放大器。

电压采样电路

电流采样电路

它们将在恒流模式或恒压模式下测试充电桩。

它们在恒定5A输出电流模式下使用OPA2172进行测试,并在750V,700V,650V至200V的电子负载下测试输出电压。 它在200V输出电压下发生故障,输出电流将有脉动,大约为4.5V至5.5V。

他们在恒定输出电压模式下使用OPA2192进行了测试。 输出电压高于700V时,它们将输出负载增加到30A,一切正常。 当将输出电压参考设置为650V时,它们会将输出负载增加到5A,并且电压无法保持稳定,它将降低到350V,然后增加到650V,并在350V至650V之间保持摆动。

1.在偏移漂移小于4uV/C的情况下,您是否有任何良好的建议来更换TL082?

2.对于OPA2172,数据表强调它是单电源,但它也说明电源范围是:+OPAV 4.5 至+36 V,±2.25 V至±18 V,为什么? 是否可以将OPA2172与上图所示的电源一起使用?

3.上图所示的V+ 13V,V--7V电源是否存在任何不良点,因为它们并不相反。

4.有什么想法会导致OPA2172和OPA2192系统不稳定? 电流和电压均为直流元件,具有切换频率(30k至300k)波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    1您选择的两个备选方案应该是良好的替代方案。
    2是的,没关系。 运算放大器不知道(或需要知道)什么是接地电压
    3是,只要输入和输出范围允许,就可以。 它们在范围内。
    4频率补偿和负载在仿真中提供良好的相位余量。 我不会想到会有问题。

    我是否可以假定此采样电路不是电源电压或电流反馈(调节)回路的一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    关于漂移问题:

    高温和低温分别是什么? 是否有任何数据 可 用于衡量"无法通过"的含义?

       不同运算放大器获得的漂移结果似乎不正确。  对于   TL082,典型漂移为18 uV/°C;对于OPA2172,典型漂移为0.3 UV/°C; 对于OPA2192,典型漂移为0.2 UV/°C。 如果漂移 完全归因于运算放大器,那么我们希望OPA2172和OPA2192的漂移性能比TL082要好得多,而不是那样。  

    电路中有很多电阻 器,  没有任何有关电阻的信息。 电阻器具有漂移温度系数(tempco),这取决于其设计和材料。 该tempco在电阻器的电气规格中指定。 如果TL082的直径恰好与电阻器在温度范围的某些部分相反,则可能会产生抵消效应,从而在特定范围内降低净漂移。 具有非常低漂移的OPA2172和OPA2192 可能由其它电路元件漂移主导。 这是需要考虑的事情。

    顺便说一句, 运算放大器是否 具有电源去耦电容器从其V+和V-引脚接地? 他们应该!

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

     

     

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,这不仅仅与漂移有关。
    OPA2172和OPA2192在正常温度下表现更差,我认为原因是控制环路被改变(整个电流或电压控制系统的相位余量和增益余量被改变)。 如果我们能够很好地调节控制回路,则它在不同温度下的漂移应表现良好。
    1.我不知道OPA的哪些参数会影响循环。
    我将询问有关TL082测试结果的更多详细信息。
    客户对以下问题非常感兴趣:
    2.对于OPA2172,数据表强调它是单电源,但它也说明电源范围是:+OPAV 4.5 至+36 V,±2.25 V至±18 V,为什么?
    3.上图所示的V+ 13V,V--7V电源是否存在任何不良点,因为它们并不相反。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    1.我不知道OPA的哪些参数会影响循环。 我将询问 有关TL082 测试结果的更多详细信息。

    1 k系列隔离电阻器是否足够高 ,足以将运算放大器输出与10 nF负载隔离,这是个问题。 我怀疑是这样,但最好 是观察操作放大器在温度范围内的输出,以查看是否 存在任何振荡。 如果运算放大器进入振荡状态,直流性能(包括电压偏移)将受到 振荡的严重影响。


    客户对以下问题非常感兴趣:


    2.对于 OPA2172,数据表强调它是单电源,但它也说明电源范围是:+OPAV 4.5 至+36 V,±2.25 V至±18 V,为什么?

    运算放大器单电源操作能力通常是理想的,因为它比提供双(+/-)电源为运算放大器供电更容易实现。 因此,数据表中将强调这种理想的能力。 OPA2172也可以很容易地使用双电源,但需要使用双电源,这会导致成本增加。

    OPA2172电气规格表是针对 Vs =+/-Vs 2.25 至+/-18V的工作条件编写的。 如果我们使用单个正极电源, -Vs将从负电压上升到零伏,+Vs将上升 到正4.5 电压范围+VV至+36V。共模电压范围VCM和输出电压摆动范围没有变化; 它们仍然是根据-vs和+vs级别指定的。 运算放大器在任何一种电源布置中都提供相同水平的直流,交流和噪声性能。


    3.上图所示的V+ 13V,V--7V电源是否存在任何不良点,因为它们并不相反。

    OPA2172可以使用非对称电源进行操作,而不会出现性能下降。 同样,操作输入和输出范围 与+Vs和-Vs电平有关。 无论电压+Vs设置为什么,只需确保VCM至少低于+Vs 2 V。 如果发生这种情况,运算放大器的整体性能将会降低。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德

    模拟显示没有有意义的差异。 电压反馈OPA192与TL082

    TINA文件: e2e.ti.com/.../OPA192.TSC

    交流电传输功能。 (两种不同的末端扫描频率)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 因此,我建议我们删除数据表标题中的"单一供应"。 OPA2192不强调单一电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不同温度下5.4A恒定输出的测试结果。 绿色为TL082,橙色为非TI放大器(同一板)。

    通过振荡,您是否意味着我们必须在整个温度范围内监控TL082的输出? 但是,整个系统的TL082是稳定的,我能说没有振荡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德

    TL082的典型漂移为18uV/C 图表显示大约90°C的变化。 因此典型的VIO变化是0.018mV * 90C = 1.62mV

    0.5 毫欧感应电阻的1.62mV变化是3.24 Amps。  

    观察到的漂移大约是1.8 安培,因此实际TL082漂移只是典型数据表漂移的1/2以上。