This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA314:驱动带有OPA314的22 UF耦合盖

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650577/opa314-driving-a-22-uf-coupling-cap-with-an-opa314

部件号:OPA314

您好,

我正在使用OPA314在音频台的输出端驱动22 UF耦合帽。 不幸的是,当我以超快的大信号瞬变(1 us上升)命中输入时,我得到了转换类型行为,输出直流直到秒左右才恢复。 输入和输出在2.5 ,单位增益配置时偏置,且摆幅在允许的范围内。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taoufiq,

    欢迎来到TI的E2E论坛,并感谢您的提问。 您是否还可以:

    *请告诉我您的电源电压是多少?
    *提供示意图(或仅提供示意图的相关部分)?

    通过这些操作,我可以验证我的模拟模型是否正确。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    下面是基本原理图。 OPA314正在驱动22 UF和100 K。电源为单5V。 输出引脚偏压为2.5V。 当我用声频信号等脉冲撞击电路时,有时输出端的DC会受到干扰,需要一段时间才能恢复。 欢迎就如何改进这一点提出任何想法。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taoufiq,

    我在您的电路上进行了几次模拟(交流和瞬态),但没有发现任何明显的稳定性问题。 能否提供运算放大器的同相引脚的示波器和C7两侧的信号?

    您能否更详细地描述快速瞬态? 我不清楚该信号是脉搏还是持续的步进。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taoufiq,

    在与一些同事交谈后,我对你的问题还有一些意见。

    查看您提供的原理图输出,您有一个高通滤波器,角频率为~72毫赫兹,RC时间常数为0.220 秒。 RC电路的稳定时间由时间常数驱动,可近似为5*RC,即1.1 秒。 这与您所描述的行为相符。

    要解决此问题,最好的方法是减小一个或两个RC组件的大小。 鉴于您使用的是音频应用程序,您有一些空间将高通角频率从72 MHz提高到更高。 也许您可以尝试10或15 Hz左右的频率? 这将减少您的稳定时间并改善脉冲响应。

    希望能有所帮助,
    保罗