This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV342:使用数字电位计调节恒定电流驱动器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV342, TIPD102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656042/tlv342-constant-current-driver-regulated-with-digital-potentiometer

部件号:TLV342
主题中讨论的其他部件: TIPD102

您好!

我正在寻找工作原理图,以构建恒定电流脉冲驱动器,用于医疗应用。 MSP430 MCU将脉冲传送到驱动器,例如200 usec 20脉冲/秒。  

驱动器加载可变阻抗负载,例如200至1000欧姆。 我需要能够以0.5 mA或更高的分辨率在范围1...10 mA内调节脉冲电流。

我想结合运算放大器(如TLV342) 和数字电位计(如 TPL0401或 TPL0501)来实现这一点。

数字电位计应具有 非易失性存储器,并具有较小的轮廓,如3 mm 或更小的轮廓。

我找到了一个可能的应用示例(用于双极脉冲),但它提供了非常低的电流,范围微安培:

我还测试了组合运算放大器+ N-MOSFET的另一个简单原理图-参见下文。 它在我的应用程序中运行良好,但我需要为其添加数字电位计。

问题是,电流设置电阻的值应介于360至1200欧姆之间,以便具有较小的mA输出电流范围。

但在这种情况下,很难找到外形较小的低值数字电位计...

是否有人推荐我原理图示例或任何其他想法,在哪里可以使用10kOm (50k, 100k)数字电位计调节输出电流(1-10 mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad,

    您所参考的NMOS电路是一个非常常见的电流接收器电路。  您是否可以提供电流而不是使用电流接收器?  

    请看 TIPD102。 这种设计使用两级电流源的标准拓扑,其中第一级使用您参考的电路创建电流接收器,然后 由第二级进行镜像并获得,后者将电流提供给接地参考负载。  使用数字电位计配置设计中的第一级,然后使用第二级将电流增加到所需的0-10mA范围。  TIPD102文档中提供了所有必需的设计方程式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Collin:

    非常感谢! 它确实是根据TINA模拟工作的。 文章写得很清楚,5分钟内我收到了所需的输出参数。

    我一直在寻找这样的解决方案,现在我对最终的好结果非常满意!!!