This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV8542:SPICE模型误导和错误

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV8542, LMP8672, LPV802, LPV542, LMH6724, TLV8544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656427/tina-spice-tlv8542-spice-model-misleading-and-wrong

部件号:TLV8542
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, LMP8672LPV802LPV542LMH6724TLV8544

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,Precision放大器论坛,

这可能属于模拟和模型论坛,但我认为这个论坛将最好地回答我的直接问题/关切。

我一直很难找到TLV8542的型号,因为我需要它以某种库/组件形式出现,以便在电路板设计中使用。  TI站点上提供的唯一型号是.LIB文件,它是KiCad的库扩展。  尝试将此LIB文件导入KiCad时,出现一个仅为中文字符的错误。  唯一的另一个选择是我不介意的香料模型,因为我喜欢在构建之前用香料来建模东西的能力。

我的第二个问题是关于这种SPICE模型。   模型是一个很强的词,从技术上讲它只是一个原理图(.TSC),但当此原理图打开时,有一个带有标记为TLV8542的组件的基本电路。  我假设这是TLV8542数据表中数据的生成位置,因为还有一个表示增益与频率的图形。  问题在于,在此SPICE原理图中,该组件不是TLV8542,其属性下的组件是LMP8672。

问题:LMP8672是否甚至接近TLV8542的有效表示?  我认为,LMP8672不是RRIO,TLV8542是RRIO,这一简单事实将对所有模拟模型产生巨大影响。

我需要在RRIO设置中非常具体地使用TLV8542,我想使用最基本的Bubba振荡器电路在SPICE中对其进行建模。  对于SPICE中实际存在的组件,是否有任何建议可作为TLV8542的可行表现形式?

此致,

Michael Slitts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    TLV8542和LMP8672是非常不同的器件,不可比较。 TLV8542是一款纳米功率(500nA)运算放大器,专为慢速,电池供电,高阻抗应用而设计。 LMP8672是一款低噪声,高速,40V精密设备,能够在全摆动时驱动600欧姆负载,同时消耗多个mA电源电流。 这就像把滑翔机和喷气式飞机进行比较一样。

    有两个模拟文件可用。 第一个是TINA-TI“参考设计”测试电路原理图(.TSC),它已嵌入TLV8542宏。 它只能在TINA中使用,并且将在TINA中直接打开。

    标题 类别 类型 大小(KB) 日期 视图
    TLV8542 TINA-TI参考设计 TINA-TI参考设计 TSC 54 KB   2017年8月7日 57 次
    TLV8542 TINA-TI Spice模型 TINA-TI Spice模型 邮政编码 15 KB   2017年8月7日 33 次

    第二个是单独的TINA-TI SPICE模型包,它包含SPICE子电路(.LIB),TINA-TI宏符号(.TSM)和库文件(.TLD)。 这些文件用于将TLV8542添加到TINA库中,方法是将它们放置在TINA \SPICELIB\子目录中。

    此模型用XSPICE的TINA-TI PSPICE方言编写。 虽然大多数情况下使用SPICE元素是标准的,但其他模拟器可能无法理解某些特殊的设置,选项或值。 我们这样做是因为我们可以在已知平台上扩展功能并优化结果和功能。

    如果.LIB模型还了解这些功能和方言,则可以在其他平台上工作。 您必须查看错误日志以确保正确解释元素和选项。

    我记得,Kicad使用Ngspice引擎(除非情况发生变化)。 Ngspice是一个严格的Berkley 3f5引擎,可能不喜欢“方言”,上述模式可能不起作用。 请务必查看模拟日志。

    SPICE模型仅对基本的典型行为建模。 TLV8542更接近LPV802, LPV8802和LPV542,电源电流稍有不同。 这些器件具有“标准”的SPICE模型('802表示TINA,但它们是标准的SPICE),我知道它们在“其他”SPICE模拟器中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的全面和周到的回应。 我没有意识到香料在这么多的“方言”中出现!

    TSC是我所指的,LMP8672组件在增益与频率图形旁边简单地标记为TLV8542。 我在TINA-TI中打开这个,可能是因为宏找不到TLV8542,所以出于某种原因,它默认为LMP8672。

    我将第二个模型包放在SPICELIB目录中,然后在打开TINA-TI时重新编译库。 这似乎没有什么作用;我仍然无法在SPICE宏选择工具或“查找组件”工具中找到组件。

    在重新编译后打开.TSC时,组件仍为LMP8672。 此时,我相信您已经回答了我最初提出的关于类似的可建模组件的问题,但建模部门有一些问题需要解决,即为什么在重新编译后,在TINA-TI中找不到该组件。 此外,在TINA-TI中,在制造商下拉菜单下搜索组件时,LMH6724被列为“Teaxs Instruments”制造的组件。 我应该在他们的论坛中创建一个新帖子,还是可以与他们共享此帖子?

    谢谢!
    Michael Slitts
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    将这三个文件放在/SPICELIB目录中,然后必须重新编译库。 通过在“工具”菜单下选择“重读库”和“重新编译库”,可以完成此操作。

    诀窍是您需要在Win7和更高版本上以管理模式运行TINA,以便创建生成的.IND文件,因为它们位于Windows目录的“受保护”部分。

    要执行此操作,请右键单击开始菜单中的TINA启动图标,然后选择“以管理员身份运行”(此时将弹出“确定”管理窗口)。  只需在更新库时执行此操作。

    但看起来他们没有“锁定”TLV8542库(在.TLD文件中没有“locked =”行),因此TINA-TI版本不接受该库。  我会更新。

    在平均时间内,请改用TLV8544型号软件包。 它是完全相同的模型,刚重命名(SPICE模型一次只能建一个通道)。

    标题 类别 类型 大小(KB) 日期 视图
    TLV8544 TINA-TI参考设计(修订版 b) TINA-TI参考设计 TSC 54 KB   2017年8月7日 122 次意见
    TLV8544 TINA-TI Spice模型(修订版 a) TINA-TI Spice模型 邮政编码 15 KB   2017年8月7日 81 次观看