This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:需要INA223's IB与差分电压's图表

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/656325/ina223-need-ina223-s-ib-vs-differential-voltage-s-chart

部件号:INA223

您好,先生:

 INA223数据表中的IB规格是否 由Vin = 0V指定?  您是否需要管理IB与Vin的曲线(或方程式),以便我们可以计算对客户的RF影响?





谢谢,此致,

陈耀恩
2018年15月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wayne:

    您所查看的行为似乎与设备的共模电压范围内指定的输入偏置电流行为相对应。 您可以在图23和24中查看IB与共模的实际配置文件。 如果您想知道在Vin+和Vin-之间应用的差分中IB的作用,那么您可以使用输入偏置电流正下方指定的输入阻抗。 因此,对IB的差分贡献可以从Vsense /2.5Kohm计算。