This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240的 Δ-Σ 调制器

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650392/ina240-delta-sigma-modulator-for-ina240

部件号:INA240
线程中讨论的其他部件:TMS320F28.0049万MADS1202

您好,

[供教学使用]我想在低压H桥电路中实现电流感应。 输入电压不会超过48V,并且(此时)不需要隔离。

INA240似乎是一个很好的开始部分,但是,TMS320F28.0049万M中集成的12位ADC对于 最佳电流回路控制来说看起来过于粗糙,因此我想使用SDFM模块,它在较新的Piccolo器件中找到。

能否将INA240的差分输出连接到AMC1306 (或任何类似的 Δ-Σ 调制器)以获得14-16位分辨率的电流感应?

是否有任何易于用作AMC130x的非隔离 Δ-Σ 调制器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dmitry:

    您是否计划在直插式配置中使用INA240,从而测量双向电流? 或者,这些设备是否会位于H形桥的高侧? 如果您正在测量双向电流,则可以将INA240的差分输出连接到AMC1306或选择的任何ADC。 这意味着将VREF (1.8V)连接到ADC_INPUT-,将VOUT连接到ADC_INPUT+。 下面是使用INA240测量直插电流的TI设计:
    www.ti.com/.../TIDA-0.0913万

    我认为您不需要超过14位的分辨率,因为在3.3V电源和14位时,LSB = 201uV。 INA240具有40nV/rtHz输入参考噪声和400kHz -3dB带宽,这意味着其输出噪声将为:

    Vout噪声有效值=增益*sqrt (噪声BW)*40nV/rtHz
    Vout噪声有效值= 20V/V * sqrt (40万 * 1.57)*40nV/rtHz
    Vout噪声有效值= 634uV有效值(用于INA240A1)

    ADS1202似乎可以作为AMC130x的非隔离替代物。

    希望这能有所帮助,

    此致,
    Peter Iliya
    电流传感器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    是的,我计划在内联配置中使用INA240。 ADS1202看起来是测量其输出的理想选择。

    感谢您的考虑