This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:测量值异常

Guru**** 2828355 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655864/ina226-abnormal-measurement-value

部件号:INA226
主题中讨论的其他部件: BQ2.4192万

我们的客户正在使用INA226进行电池充电/放电电电流测量。

请参阅随附的文件,其中包含简单的BD,现象和查询。

 

/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/1220.INA226-issue-and-Inquiry.docx

 

您能否就客户应该做什么分享您的想法?

 

谢谢,此致,

东京都(东京)地区FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenji:

    1.预计放电电流是多少? 我假设这是在BQ2.4192万不为电池充电时提供给"系统"的电流?

    2.预期的充电电流是多少? 如何测量充电电流?

    3.测量读数的顺序对充电和放电模式是否都有影响?

    4.您是否有机会发送更清晰的功能结构图? INA226 IN+引脚是否 连接到BQ2.4192万的BAT引脚?

    我现在正在研究这个问题,但回答这些问题会有帮助。

    此致,

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户回复说异常数据是由于错误的后处理方法造成的。