This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:C中是否有编程该设备的示例代码?

Guru**** 2973140 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA260EVM, INA231, INA230, INA226, INA220, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649902/ina260-any-example-code-in-c-for-programming-that-device

部件号:INA260
主题中讨论的其他部分:, INA231,INA230,INA226,INA220,INA219

您好,

我想在设计中使用电流感应INA260。

C中是否有用于编程该设备的示例代码?

在TI站点上,只有用户界面软件用于测试INA260。

感谢你的帮助

很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Awal您好!

    我们不会为当前的传感器提供源代码,这是一种不可原谅的做法,但我们有几种选择。 您可以在线搜索源代码。 下面是我在GitHub上找到的几个库:

    github.com/.../INA260-current-sensor
    github.com/.../draw

    您还可以在INA260EVM上探测INA260的SDA和SCL引脚,以帮助确保您在建立通信和向零件发送I2C命令方面处于正确的轨道上。 这意味着使用嗅探器或示波器,然后在使用GUI发送命令时观察读数。

    希望这有所帮助。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter ILIYA 说:
    Hello Awal,

    我们不会为当前的传感器提供源代码,这是一种不可原谅的做法,但我们有几种选择。 您可以在线搜索源代码。 下面是我在GitHub上找到的几个库:

    github.com/.../INA260-current-sensor
    github.com/.../draw

    您还可以在 INA260EVM上探测INA260的SDA和SCL引脚 ,以帮助确保您在建立通信和向零件发送I2C命令方面处于正确的轨道上。 这意味着使用嗅探器或示波器,然后在使用GUI发送命令时观察读数。

    希望这有所帮助。

    此致,
    Peter Iliya
    电流感应应用

    [/引述]

    您好Peter,

    非常感谢。

    我真的很感激。

    此致
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Awal,

    除了Peter的资源之外,我们还在TI.com (INA2XXSW-Linux)上提供了Linux参考驱动程序,可与INA219,INA220,INA226,INA230和INA231设备配合使用。  INA260与这些器件非常相似,增加了内部分流电阻器,因此代码也可能是您的良好起点。