请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR117 主题中讨论的其他部件: XTR111, XTR300
您好,
我希望从微控制器驱动两个过程回路,使用DAC7612U生成电压,然后输入一对XTR117以转换为4-20mA。 所有电源均在本地供电;实际上,我们需要从该设备提供24V回路电源。
这与XTR117的应用电路明显不同;它们都采用回路电源并为控制电路供电。
您是否有推荐的电路? 在'XTR117和Arduino PWM模拟接口'螺纹中,您在XTR117的控制端使用了大量的过滤和隔离功能。 如果我们提供回路电源,这是否是必要的? 我使用带初级侧L-C滤波器的低纹波直流-直流转换器为微控制器和2通道DAC提供5V电压。
我们非常感谢您提供的任何帮助。