This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:本地供电设备,发送具有DAC7612U的4-20mA过程回路

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654807/xtr117-locally-powered-device-sending-4-20ma-process-loop-with-dac7612u

部件号:XTR117
主题中讨论的其他部件: XTR111XTR300

您好,

我希望从微控制器驱动两个过程回路,使用DAC7612U生成电压,然后输入一对XTR117以转换为4-20mA。 所有电源均在本地供电;实际上,我们需要从该设备提供24V回路电源。

这与XTR117的应用电路明显不同;它们都采用回路电源并为控制电路供电。

您是否有推荐的电路? 在'XTR117和Arduino PWM模拟接口'螺纹中,您在XTR117的控制端使用了大量的过滤和隔离功能。 如果我们提供回路电源,这是否是必要的? 我使用带初级侧L-C滤波器的低纹波直流-直流转换器为微控制器和2通道DAC提供5V电压。

我们非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tad:

    我不是很清楚您对XTR117回路的采购方式所做的区分,或者您所说的"我们实际上需要从该设备提供24V回路电源"。 我知道您有本地电源,而不是接收器的电源输出,但必须进行相同的连接才能完成环路。

    无论XTR117的来源如何,电源和IRET都不能与同一接地连接,因为IRET必须能够相对于回路电源浮动。 如果环路电源和其它输入电路的电源之间存在隔离,则没有问题。 但是,还有一个问题,即多通道DAC在不隔离DAC输出和XTR输入的情况下无法驱动多个XTR。 这是因为DAC通道与相同的接地相参照,从而驱动XTR有效地将IRET引脚短路在一起,并且每个器件的输入电路必须能够独立浮动。

    对于此应用,您可能需要考虑使用3线设备,例如XTR111或XTR300。 这些设备专用于本地电源,不需要隔离输入和电源,因此您不必担心上述任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    这很有帮助,感谢您为我指明更好的方向。 很难找到一个好的电路设计来有效的电流回路模拟器。 在线的90 % 用于远程回路供电的远程传感器。

     XTR300数据表图3中的应用电路看起来很简单,但电容器CC没有值,我不清楚它的供电方式。 我是否只为V+和V- 和DGND提供24V电压,然后从DRV输出提供24V回路电源?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    进一步阅读后,我发现XTR300是双电源,而XTR111是单电源。 我将试用XTR111并了解如何操作。

    非常感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tad,

    希望XTR111能为您提供良好的服务,如果您需要任何帮助,请告诉我!