This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:输出电压不准确

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/653130/lmp8646-inaccurate-output-voltage

部件号:LMP8646

我想将此IC用作电流传感器,因此仅在进行初步测试时,我使用了0.5 欧姆的感应电阻(Rsesne)和值为49.9K的增益电阻(rg)。 提供给IC的电源电压为12伏,输入端子的共模电压(VCM)为6伏。 我传递了一个0.4 A的电流。从这个我计算出输出电压(Vout)是1.996 V,但是我得到的输出电压只是0.13 V

我尝试将电流更改为不同的值,但我从未得到预期值。 我得到的价值总是低于我的预期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Atharva,您能否分享您的示意图? 我们将在早上深入了解一下,但如果您能分享一下当前分流器的相关信息,我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharva,

    感谢您使用TI E2E论坛。 我用您的应用参数做了一些计算,您是正确的。 如果rg=49.9K欧姆,Rsun=Vs 0.5 欧姆,Vs =12V,负载=0.4A,则应在输出电压(Vout)中测量1.996V。 我还在TINA上运行了一个模拟,并得到了相同的结果,见下文。  

    要进行故障排除,请测量 设备输入引脚上的电压(介于in-和in+之间),以确保获得200 mV电压。 您可以与我分享您的原理图,我很高兴为您回顾。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV8412-_2B00_LMP8646_2B00_LP38512.brd</s>8646 3.8512万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRV8412-_2B00_LMP8646_2B00_LP38512.sch</s>8646 3.8512万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我附上了我制作的PCB板和原理图文件。 IT DRV 8412和LP 3.8512万-ADJ上还有2个IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在Eagle软件上制作了PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharva,

    请将原理图以pdf格式发送给我。 您发送给我的Altium文件似乎为空。 另外,请测量设备输入之间的电压(如我在前面的回答中所述),并告诉我它是否为200mV。 请参阅本培训视频,了解调试和探查地点的技巧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharva,

    我可以使用Eagle获取您的示意图。 我很抱歉,Eagle和Altium也有同样的延期。

    我需要电路进一步澄清。 为什么有2个收割台用于负载? 管座针脚没有标记,因此我不了解电路。 此外,是否与 Rsense绑定? 原理图上没有节点,因此我不清楚是否存在连接。

    我们的典型电路 应如下图所示。 您能否确认您的Rsense和Load以这种方式连接? 您是否有结构图? 请同时确认Vsense值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    load+和load-实际上分别绑定到IN+和IN-。
    是的,引脚连接到感应电阻器和负载引脚。负载应位于负载+和负载-之间。在负载+之前,我应放置蓄电池或电压源。

    是的,我也确认了Vsesne的价值。  

    在电路板中,感应电阻器路径中是否存在寄生电阻,这可能会影响感应电阻器的有效值,从而导致输出不准确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva,

    感谢您的回复。 您是否收集了测量值? 为了让我检测问题是否出在我们的INA上,我们需要确保您正在测量预期的并联电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我觉得INA没有问题,我做的板布局有问题。 请浏览主板布局并建议可能影响输出的更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva,

    输入连接似乎正常,但我注意到您连接了另一个电阻器RC。 此电阻器连接到控制电压。 这有什么作用? 这可能是错误,这可能会改变您的收益。 卸下遥控器并重试。 让我知道它的发展情况!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Atharva,

    您是否能够确定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这解决了我的问题。

    但是我有一个新问题。 我没有更改我的电源电压,但我正在将负载电流从0 A改变为1 A。我看到预期值正在上升到0.8 A,即对应于1.6 V的输出电压。但后来,随着我增加来自0.8 A的电流 至1 A时,输出不会增加。 基本上,输出电压从未超过1.6 V。因此,我将感应电阻的值更改为0.05 欧姆。 这将输出电压限制为1 V,以使电流从0 A到1 A变化。但为什么不会超过1.6 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Atharva,

    您是否更换了电路? 使用0.5 电阻器,0.8A负载(约400mV电压分流)和RG = 49.9V (10 V/V增益)时,输出电压应约为4V。 您为什么期待1.6 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我忘记提到我将感应电阻器更改为0.1 欧姆。 电源电压仍为12 V,增益电阻器为rg = 100k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva,

    感谢您的澄清,现在计算是有意义的。 根据您提供给我的数字,设备输出电压为1.6V时应该没有任何问题。 您的赛道中可能会发生一些事情。 您是否尝试更换新的LMP设备? 可能是设备在使用旧配置时损坏了。 您在RG针中施加电压,不建议这样做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我会试试。