This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2434:输出电压问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650458/tlv2434-output-voltage-question

部件号:TLV2434

您好,

我的客户看到其设计中出现TLV2434四路运算放大器输出达到大约2.2V饱和的情况。 导轨电压为+/-3.3V。   您能帮 我 了解发生这种情况的条件吗?

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chuchen:

    您能否提供设计示意图以及示意图中提供的所有组件值?

    输入电压是多少?

    放大器输出上的负载是多少?

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户已确定这是输出跟踪的问题。 此线程可以闭合。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuchen,

    请单击绿色的"这解决了我的问题"以关闭线程吗?

    谢谢!

    Tim Claycomb