This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082的PSRR和;TL072

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/648449/tl082-psrr-for-tl082-tl072

部件号:TL082
主题中讨论的其他部件:TL072

您好,  

TL082和TL072是否有PSRR与频率图?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zhou:

    TL072或TL082产品数据表中不包含此信息。 我们希望了解此数据是否已测量,并将根据我们的发现回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,

    谢谢。 我们需要PSRR来进行功率波纹影响分析。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我无法找到此数据。

    我可以猜到。 AVD通常为106dB (200V/mV),KSVR通常为100 dB,B1带宽为3MHz

    假设主极位置相同,PSRR在1.5 MHz时归零(3MHz/(106DB-100db))

    我估计PSRR是这样的。