This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2544:PCBA占地面积/尺寸

Guru**** 2985070 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA544, OPA2544, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650415/opa2544-pcba-footprint-dimensions

部件号:OPA2544
主题中讨论的其他部件:OPA544,OPA549 , OPA541

您好,

我很难找到OPA2544高电流运算放大器的PCBA足迹/尺寸信息(我清楚地看到了OPA544高电流运算放大器的信息,但我无法找到双OPA2544的信息)。  您能告诉我这些信息吗?  谢谢!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    OPA2544数据表封装选件附录页面将OPA2544T和OPA2544TG3封装列为11引脚TO-220封  装,并关联kV封装图。 当我访问TI封装网页上的kV绘图信息时,它列出了OPA541和OPA549的其它功耗运算放大器,但未列出OPA2544。 这似乎是一种疏忽。 为这两 个放大器提供的CAD/CAE信息也应适用于OPA2544 11引脚封装。

    您可以在此处找到信息的链接:

    请注意,由于节假日的原因,Precision Amplifier E2E论坛在接下来的三周内只能获得最少的支持。 响应将会延迟。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程