This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM614:EOL替代产品是一种不同的占地面积

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/650029/lm614-eol-alternative-is-a-different-footprint

部件号:LM614

部件号LM614IWM/NOPB现已停产,建议更换为 TSM104WAIDR。

原零件为SOIC-16 DW,新零件为SOIC-16 D  

是否有 将 窄SOIC安装到宽SOIC 封装上的选项?

除了 TSM104WAIDR之外,是否有其他兼容占用空间的替代产品?

ED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed,

    标准SOIC和宽SIOC不兼容。 LM614 LMV614中的参考与TSM014W不同。 前者为1.2V共阴极,后者为2.5V共阳极。 没有更接近的匹配,也没有包含DW包的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的点。 它不是LMV614。 它是LM614IWM/NOPB

    www.ti.com/.../LM614

    同样,令人遗憾的是,过时的组件被不兼容占用空间的组件所取代。 没有其他选择?

    此致,
    ED壁面
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,

    LMV614是打字错误,我指的是LM614。 宽SOIC通常在硅芯片太宽而不适合“窄”SOIC时使用,因此我们没有太多宽SOIC运算放大器。 我建议您充分利用终生购买的机会。

    但是,只要有足够的容量,任何事情都是可能的。