This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:ADC信号调节的设计建议

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649869/ths4531-design-recommendation-for-adc-signal-conditioning

部件号:THS4531
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D

您好,

您能否 为TMS320F2.8379万D ADC信号调节提供电路建议,请参阅此线程以了解背景: 此处。

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuchen,

    ADC输入使用的参考电压值是多少? 这将确定共模和输出摆幅的部分接口要求。 您是否正在寻找放大器周围的滤波电路? 您的主板上有什么电源电压?

    另外,为了确认,您在差模中使用ADC输入正确吗?

    此致,