This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171:输出短路电流和限值

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655935/tlv171-output-short-circuit-current-and-limit

部件号:TLV171

您好,

 我的问题是关于TLV171 OPAM的短路电流。

我正在单电源配置中使用TLV151 OPAM (电源=15V)。 我的输出电压为0-10V。  

1.数据表中提到输出短路-->连续。 如果输出对GND或电源(15V)短路,OPAM可以提供/提供的最大电流是多少,并且限制在内部。

2. 什么是连续输出短路,它是否可以无限期地输出/吸收电流?

此致,

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Satish:

    1.对地短路时TLV171的输出电流在数据表中根据规格短路电流(ISC)提供。 数据表指出,它可以提供25mA的电流和-35mA的电流。

    2.绝对最大额定值表中提到了连续输出短路电流。 此表用于提供有关防止损坏设备的限制的信息。 这并不意味着数据表中提供的规格将在绝对最大额定值条件下得到保证。 因此,该设备可以连续地使输出短路,而不会损坏设备。

    如果此回答已回答您的所有问题,请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    谢谢

     因此,我从您的回答中了解到,在短路情况下(接地或在我的情况下任何低于15V的电源),它可以连续供电25mA或吸入35mA。  

    此外,此IC具有内部电流限制,在短路情况下限制为25mA/35mA电流。

    此致,

    Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satish,

    使用内部限流电路实现短路电流保护。 有关 短路电流保护电路的详细信息,请参阅我们的TI Precision实验室视频:输入和输出限制-第3部分。

    如果此回答已回答您的所有问题,请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮。

    谢谢!

    Tim Claycomb