This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:输入和输出保护

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/654390/lm258a-input-and-output-protection

部件号:LM258A
在“线程:LM258”中讨论的其他部件

所附文件是我为PT1000传感器设计的。  有时,LM258会烧坏。  我认为是因为PT1000的故障。  我想保护LM258。  D56和R269用于U11B的输入保护。  D57和R20用于U11A的输入保护。  R270用于U11B的输出保护。  您能提供一些建议吗?  LM258的输出电压过高(可能是Vcc)时,限流是多少?

     

非常感谢。

祝您一切顺利。

建鸿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建鸿

    LM258出现故障时会出现什么症状? 您是否知道哪些PIN受到影响?
    您是否有PT1000传感器的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron:

    我有两个失败的例子。 在图1中,LM258的引脚3和4与外壳正在燃烧,引脚7有些燃烧。  在图2中,两个LM258的外壳正在燃烧,但针脚正常。

    Pt1000传感器是一种电阻温度计。 我将其连接 到电路中的PT1000_01和PT1000_02。 PT1000可参阅 en.wikipedia.org/.../Resistance_thermometer。

    感谢你的帮助。

    此致。

    建鸿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建鸿

    看一下主板,我认为提到的保护项目适用于未来的主板设计,目前尚未在主板上实施。

    这种损坏令人印象深刻,表明引脚8到引脚4之间出现内部短路(高电流泄漏,而不是零欧姆)。 如果VCC非常高,超过40V可以实现这一效果。 由于两个设备都出现故障,我怀疑VCC2+/VCC2-总线压力。

    PT1000热感应电阻器似乎通过白色接头连接。 连接器通常是ESD的入口点,但是,我不会期望连接器处的人体ESD事件会造成烧伤损坏。 远程PT1000电阻器是否接触或接近具有不同接地点的高压节点或电气节点?

    这些EOS故障是在工厂还是在现场发生? 主板上的其他组件是否也受到损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron:

    感谢您的回复。

    1.我发布的电路是新设计,尚未实施。

    2.我的印刷电路板中有五个PT1000通道。  在图2中,两个LM258已损坏,但另外三个LM258正常。  所以,我认为+VCC2和-VCC2都可以。  您可以在下面看到新图片。  

    3. PT1000s安装在我的机器外壳上,包括两个电机和一个逆变器。  机器是我们的产品,我的工厂发生了故障事件。  我认为PT1000的导线有时会发出一些噪音或产生一些诱导电流。  有一次,我发现PT1000的一根导线连接到屏蔽接地。  虽然PT1000会出现一些故障, 但我会采取一些措施来保护我的LM258。

    4.你能为我的新设计提供一些建议吗?  用于输出保护的R270是否合适?  

    谢谢你。

    此致。

    建鸿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建鸿

    新设计肯定会提高对外部应力的承受能力。 R270值良好。 接头接地上是否有一个针脚?