This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:输入阻抗率

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/655758/lm358-input-impedance-rate

部件号:LM358

您好,

我的一位大学客户在其放大器电路中使用LM358P。  

电路工作正常,但有些信息他无法在数据表中找到。 此信息与放大器的输入阻抗速率有关。 他需要这些信息来支持电路设计(允许使用RF值),还需要将这些信息包含在技术报告中以增强结果。

 

您能否帮助提供一些文档中的数据,以显示芯片的输入阻抗率值?

谢谢 !

此致,

陈志达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我以前从未见过将'RATE (速率)与'Input Imped'(输入阻抗)一起使用。
    输入是数据表中称为IIB的电流源和几微微法拉的电容。