This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Lmp2012:LMP2012共模输入电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012, LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/649715/lmp2012-lmp2012-common-mode-input-voltage

部件号:LMP2012

大家好,

 LMP2012 数据表指出共模输入电压为- 0.3 至0.3。 根据此信息,我猜LMP2012的V针脚应该为GND。

我想知道是否可以为Lmp2012的V形引脚应用负电源?  

此致,

Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eren:

    将负电压应用到LMP2012的V-时不会出现问题。 您的下共模边界将随电源相应地偏移(V-)-0.3V。 一般而言,任何运算放大器都可以在双电源中操作。 它可能被指定为单一供应,因为鉴于它的工作范围如此之窄,这是通常使用它的方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    谢谢你的消息。 我错误地看到了LMP2012QML-SP数据表,该产品数据表指出,通信模式输入电压为- 0.3 至0.3。 LMP2012数据表指出(V--)- 0.3 至(V+)+ 0.3。 因此,我可以应用双电源这个运算放大器。

    此致,

    Eren